Ärzte erläutern die Vorteile der FITBONE® Methode

WITTENSTEIN intens arbeitet weltweit ausschließlich mit ausgewählten Centers of Excellence zusammen. Dort werden Patienten von erfahrenen und geschulten Ärzten mit dem FITBONE® behandelt. Erfahren Sie von internationalen Spezialisten aus erster Hand, was der FITBONE®  anderen Behandlungsmethoden voraus hat.

Kontakt

WITTENSTEIN intens GmbH - Walter-Wittenstein-Straße 1

Die Vorteile des FITBONE®

WITTENSTEIN intens arbeitet weltweit ausschließlich mit ausgewählten Centers of Excellence zusammen. Dort werden Patienten von erfahrenen und geschulten Ärzten mit dem FITBONE® behandelt. Erfahren Sie von internationalen Spezialisten aus erster Hand, was der FITBONE® anderen Behandlungsmethoden voraus hat.

Bestandteile des FITBONE®-Systems

FITBONE® ist ein intramedulläres Verlängerungssystem zur Extremitätenverlängerung in Femur und Tibia. Durch eine entsprechende präoperative Planung ist die Möglichkeit gegeben, Achskorrekturen und Torsionskorrekturen als Teil der Extremitätenverlängerung durchzuführen.

Mit dem Verlängerungsmarknagel FITBONE® kann eine
Verlängerung von 60 mm im Unterschenkel (Tibia) und
80 mm im Oberschenkel (Femur) erreicht werden.

Der Knochen wird nach der Durchtrennung mit dem
Verlängerungsmarknagel stabilisiert. Nach einer Ruhephase
kann der Patient die Behandlung zu Hause eigenständig fortführen.

Die für den Distraktionsvorgang erforderliche Energie
wird von außen durch Auflage eines externen Steuerungssets
an den unter der Haut implantierten Receiver übertragen.

Der FITBONE® wird operativ in den Knochen eingesetzt.
Eine Verbindung zwischen dem eingebrachten Verlängerungsmarknagel
und der Körperoberfläche des Patienten besteht nicht.


ALLES UNTER KONTROLLE

ALLES UNTER KONTROLLE

Das externe Steuerungsset besteht aus einer Steuerelektronik und einem Transmitter. Die Energie, die für den Distraktionsvorgang erforderlich ist, wird von außen durch Auflage des Transmitters an den unter der Haut implantierten Receiver übertragen.

Mehr lesen

UNTERSTÜTZUNG AUF GANZER LINIE

UNTERSTÜTZUNG AUF GANZER LINIE

Für Ärzte gibt es ein intensives Trainingsangebot in unseren Centers of Excellence. Auch bei der exakten Planung der ersten Operation stehen wir unterstützend an Ihrer Seite.

Mehr lesen

EIN VOLLSTÄNDIGES INSTRUMENTARIUM

EIN VOLLSTÄNDIGES INSTRUMENTARIUM

Passend für alle Standard FITBONE® Designs bieten wir komplette Starter Sets, mit denen das Implantat später auch wieder entfernt werden kann.

Mehr lesen

Bei Qualität, Zuverlässigkeit und Erfahrung an der Spitze

Einfacher Ablauf

Die Verlängerung dauert jeweils ungefähr 90 Sekunden. Der Patient führt sie eigenständig etwa dreimal täglich zu Hause durch. Die Distraktionsrate wird vom Arzt festgelegt und liegt durchschnittlich bei einem Millimeter pro Tag. Für 80 Millimeter Verlängerung werden also circa 80 Tage benötigt. Nach der Distraktionsphase folgt die Konsolidierungsphase. Hier verfestigt sich der nachgebildete Knochen.

Das operierte Extremität kann schon frühzeitig teilweise belastet werden. Gegen Ende der Distraktionsphase kann dieser Prozess kontinuierlich bis zur vollen Belastung gesteigert werden. Das ermöglicht es dem Patienten, beruflich und privat früher in den Alltag zurückzukehren.

Nach der vollständigen Konsolidierung des Knochens – also etwa ein bis eineinhalb Jahre nach der Implantation – müssen der Verlängerungsmarknagel FITBONE® und der Receiver wieder explantiert werden.

Das Urteil eines Experten

„Es gibt viele mögliche Vorteile: weniger Narben, eine verbesserte Ästhetik, ein besseres Körperbild und psychologisches Wohlbefinden, keine Irritationen durch Stifte und Drähte, weniger Schmerzen, keine ungewöhnlichen Infektionen, die Vermeidung einer sekundären axialen Abweichung, weniger Gelenksteife, ein höherer Aktivitätslevel während des Festigungsprozesses, schnellere Rehabilitation, geringeres Risiko einer neurovaskulären Beeinträchtigung durch Insertion von Drähten oder Schrauben sowie eine verbesserte Arbeitsfähigkeit während und nach der Behandlung.“

Hasler CC, Krieg AH, Current concepts of leg lenghtening. J Child Orthop. 2012; 6:89-104

Der FITBONE® für spezifische Bedürfnisse

Unsere Sonderlösungen werden nach den spezifischen Bedürfnissen des jeweiligen Patienten angefertigt. Ein Beispiel dafür ist der Verlängerungsnagel, der nach einer Knochenresektion (bedingt durch einen Unfall oder eine Tumorerkrankung) mittels Segmenttransport neuen Knochen produziert. Dabei wird gesunde Knochenmasse über die Defektstelle transportiert und bildet neue Knochen.

Unser Konzept der Centers of Excellence garantiert höchste Qualität und Sicherheit

Nur qualifizierte orthopädische Kliniken werden als Center of Excellence für die FITBONE® Behandlung zugelassen. Voraussetzungen sind eine ausgewiesene Erfahrung sowie der Wille, bei der Verlängerung von Extremitäten und der Korrektur von Deformitäten eine führende Rolle zu spielen. Zur Ausbildung zählen unter anderem ein intensives Trainingsprogramm sowie die Erlernung der Reverse-Planning-Method, die von Prof. Dr. Dr. Rainer Baumgart entwickelt wurde. Darüber hinaus bieten wir die Teilnahme an FITBONE® User Meetings sowie den Austausch von Erfahrungen innerhalb unseres Center of Excellence Netzwerks.

 

 

Weitere Publikationen

  • Lenze, U.; Krieg, A.H. Intramedullary lengthening nails: can we also correct deformities? J Child Orthop 15 November 2016
  • Paulsen, J.F. ; Warburg, F.E. ; Christensen, K.S. & Holmgaard, R. Høj femuramputation behandlet med fri lap og forlængelsessøm muliggjorde protesebrug [A free musculocutaneous flap and an intramedullary nail made the use of a prosthesis possible in a high traumatic femoral amputation]. Ugeskr Læger 2016;178
  • Accadbled, F. et al. Bone lengthening using the FITBONE® motorized Intramedullary nail: The first experience in France. Orthop Traumatol Surg Res. 2016 Feb
  • Dahl, T. M. Motorized, Telescopic, Intramedullary Lengthening Nails for Limb Length and Deformity Correction. Techniques in Orthopaedics® Volume 30, Number 3, 2015
  • Black, S. R. et al. Lengthening in Congenital Femoral Deficiency - A Comparison of Circular External Fixation and a Motorized Intramedullary Nail. THE JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY 2015; 97:1432-40 
  • Baumgart, R. et al. Limb Lengthening: Computerized, in: Rommens P M, Hessmann M H (Hrsg.) Intramedullary Nailing: A Comprehensive Guide 2015; 29:505-525
  • Horn, J. et al. Femoral lengthening with a motorized intramedullary nail Acta Orthopaedica. 2015 Apr;86(2):248-56
  • Kold, S. et al. Bone transport of the tibia with a motorized intramedullary lengthening nail — a case report. Acta Orthopaedica 2014; 85 (2)
  • Kücükkaya, M. et al. Femoral lengthening and deformity correction using the Fitbone motorized lengthening nail. J Orthop Sci. 2014
  • Handlbauer, A., Ganger R. Ergebnisse nach Beinverlängerung und Achskorrektur mit einem vollimplantierbaren, motorisierten, intramedullären Verlängerungsmarknagel. Jatros Orthop & Rheumatol. 5/13:118
  • AL-Sayyad, MJ. Lower limb lengthening and deformity correction using the Fitbone motorized nail system in the adolescent patient. J Ped Orthop. B 2012;21:131–136
  • Dincyurek, H. et al. Functional results of lower extremity lengthening by motorized intramedullary nails. Acta Orthop Traumatol Turc. 2012; 46(1):42-49
  • Hasler, CC., Krieg AH. Current concepts of leg lengthening. J Child Orthop. 2012;6:89-104
  • Lenze, U. et al. Ausgleich posttraumatischer Beinverkürzungen mit einem motorisierten intramedullären Nagel. Unfallchirurg. 2011;114:604-610
  • Krieg, AH. et al. Intramedullary leg lengthening with a motorized nail. Acta Orthopaedica. 2011;82(3):344–350
  • Krieg, AH. et al. Ilizarov hip reconstruction without external fixation: a new technique. J Child Orthop. 2010;259-266
  • Baumgart, R. The Reverse Planning Method for Lengthening of the Lower Limb Using a Straight Intramedullary Nail with or without Deformity Correction. Operative Orthopädie und Traumatologie 2009;21:221-33
  • Baumgart, R. et al. A Fully Implantable, Programmable Distraction Nail (Fitbone) – New Perspectives for Corrective and Reconstructive Limb Surgery. New Developments in Techniques and Applications Chapter 4.11. 2006
  • Baumgart, R. et al. Der zentrale Segmenttransport optimiert die knöcherne Defektrekonstruktion. Unfallchirurg 2005 108:1011–1021

Standorte der FITBONE®-Zentren

FITBONE®-Zentrum in Deutschland

Kontakt

ZEM Germany – Zentrum für korrigierende und rekonstruktive Extremitätenchirurgie München

Nymphenburgerstr. 1

80335 München

Deutschland

+49 89 5434896-0

+49 89 5434896-19

www.zem-germany.de

Ansprechpartner

Prof. Dr. Dr. med. Rainer Baumgart